This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:GUI 连接问题

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222824/mcf8316aevm-gui-connectivity-issue

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好、TI 专家!  

我在使用 MCF8316A GUI 时面临问题。 它会显示连接问题并提示重新启动 GUI。  

我 也尝试过离线 GUI 版本1.1.8.1.1.9和云版。  离线 GUI 版本1.1.8以前可以正常工作。 但现在一切都不起作用。

随附的错误屏幕截图适用于云 GUI、但离线版本也观察到相同的错误。  

还附上了我能够成功运行电机的 EVM 设置文件。  

 e2e.ti.com/.../regs-_2800_5_2900_-working-_2D00_-Copy.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 在弹出此窗口之前、您是否看到屏幕左下方显示"Hardware Connected"? 当您尝试使用 GUI 向器件发送任何 I2C 数据时、是否看到此问题? 您能否检查在将 USB 连接到计算机时 LED D6是否亮起?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    将 USB 连接到计算机后、LED D6亮起红色。 当左下方出现"Hardware Connected"消息时、指示灯开始闪烁。  

    如果我尝试导入保存的寄存器.json 文件或、则会弹出错误屏幕

    当我点击顶部中心的"Read from EEPROM"按钮时、 左下角显示红色消息"Initial Read Failed"。 然后会弹出 GUI 错误。  

    我已附加了硬件连接成功而 EEPROM 读取失败时的两个屏幕快照。  

    如果您需要更多信息来解决此问题、请告诉我。  

    谢谢。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    非常感谢您的详细信息。 EVM 上的 MCF8316A IC 没有响应。

    1. 您可以检查 FB_BK、AVDD 和 DVDD 上的电压吗? 这些引脚上的电压分别应为5V、3.3V 和1.8V。
    2. 您是在开箱即用的 EVM 测试后发现此问题、还是能够更早地进行通信?
    3. 您能否单击 GUI 的 I2C 部分中的"Find address"按钮来检查 IC 的 I2C 目标地址?
    4. 您正在使用的 GUI 版本是什么?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    请告诉我们、最新回复是否解决了您的问题、或者您是否有更多信息需要提供、以便我们可以进行进一步调试。 如果问题已得到解决、请将该主题标记为已解决。

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    问题仍在继续。 当我在 GUI 上点击" Find adress "时、连接良好、而且我也能通过旋转执行导引调优。  

    但是、如果我尝试读取任何寄存器、则会遇到 GUI 连接问题。 EVM 的行为现在是随机的、我需要更多的时间来解决该问题。  

    对上一次答复中 Vishnu 的问题的答复:  

    1.所有电压均正确、如上所述。  

    2.当我收到的时候,我能够把电机从盒子里旋转出来。  

    3.找到地址有效,我可以浏览引导式调整,但任何读取寄存器的尝试都会给我带来 GUI 连接问题。 IM 不执行自动读取、因为我已经知道它不适用于此 EVM。  

    4.我也尝试过离线 GUI 1.1.8、1.1.9和云 GUI。

    您是否建议我更新 EVM 上的 MSP430固件? 这是一个已知问题吗?  

    对上一次答复中 Vishnu 的问题的答复:  

    1.所有电压均正确、如上所述。  

    2.当我收到的时候,我能够把电机从盒子里旋转出来。  

    3.找到地址有效,我可以浏览引导式调整,但任何读取寄存器的尝试都会给我带来 GUI 连接问题。  

    4.我也尝试过离线 GUI 1.1.8、1.1.9和云 GUI。

    请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您是否曾改写过现有/出厂时编程的 EEPROM? 如果是、则可能会 覆盖 I2C 目标器件地址。 单击"Find address"后、GUI 是否报告了正确的 I2C 目标地址? 单击"查找地址"按钮后、您是否可以在弹出窗口中共享该消息?  

    此致、

    Vishnu