您好、TI 专家。
DRV11873的 FG 侧输出有缺陷、出现在要交付给客户公司的电路板(A)上、因此我问以下问题。
Q1) 如果您查看数据表的电气特性、则驱动电流为 FG 引脚灌电流:最小5mA。
如果您将其用于低于5mA 的最小电流、预计会出现什么问题? (请选择包含技术内容的答案。)
作为参考、DRV11873适用于其他客户(B)、提供的电路板的电流约为2mA、但仍在使用、没有任何缺陷。
Q2)上拉电阻器(100K)施加到电机 FG 侧输出线路(12V)。如果采样无缺陷、通常输出12V 电平和正常脉冲。
然而、在分析 FG 侧有缺陷输出样本时、FG 波形被输出、但是它是在一个低电压电平(7V 至10V)而不是在12V 电压上输出、并且还有一些缺陷样本其中没有 FG 脉冲
输出。
我使用的 FG 侧电流为11mA。 上述输出压降的原因可能是什么?
Q3)是否存在与过去相同的问题和缺陷?
您能否从技术角度说明如何改进?
如果您有相关技术数据、我是否可以要求您提供这些数据?
e2e.ti.com/.../_2800_DRV11873_2900_-Good-sample-and-bad-sample-analysis-data.xlsx
如有可能,请详细说明。
谢谢你。