This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:关于 DRV11873's FG 侧输出故障的咨询

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231116/drv11873-inquiries-about-drv11873-s-fg-side-output-failure

器件型号:DRV11873

您好、TI 专家。

DRV11873的 FG 侧输出有缺陷、出现在要交付给客户公司的电路板(A)上、因此我问以下问题。

Q1) 如果您查看数据表的电气特性、则驱动电流为 FG 引脚灌电流:最小5mA。

如果您将其用于低于5mA 的最小电流、预计会出现什么问题? (请选择包含技术内容的答案。)

作为参考、DRV11873适用于其他客户(B)、提供的电路板的电流约为2mA、但仍在使用、没有任何缺陷。

Q2)上拉电阻器(100K)施加到电机 FG 侧输出线路(12V)。如果采样无缺陷、通常输出12V 电平和正常脉冲。

然而、在分析 FG 侧有缺陷输出样本时、FG 波形被输出、但是它是在一个低电压电平(7V 至10V)而不是在12V 电压上输出、并且还有一些缺陷样本其中没有 FG 脉冲

输出。

我使用的 FG 侧电流为11mA。 上述输出压降的原因可能是什么?

Q3)是否存在与过去相同的问题和缺陷?

    您能否从技术角度说明如何改进?

    如果您有相关技术数据、我是否可以要求您提供这些数据?

e2e.ti.com/.../_2800_DRV11873_2900_-Good-sample-and-bad-sample-analysis-data.xlsx

如有可能,请详细说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1) 如果您查看数据表的电气特性、则驱动电流为 FG 引脚灌电流:最小5mA。

    如果您将其用于低于5mA 的最小电流、预计会出现什么问题? (请选择包含技术内容的答案。)

    [/报价]

    1.数据表中说5mA 是在 FG 引脚上0.3V 时测试的最小电流、所以如果 FG 引脚上低于0.3V 的测试条件、那么灌电流可低于5mA。 IOW、5mA 不是最小灌电流、但在 FG 上只具有0.3V。

    FG 可用于小于5mA 的灌电流、具体取决于 FG 引脚上的电压。 假设通过100K 电阻器将 FG 上拉至5V、则灌电流将约为5V/100K = 50uA。

    然而、在分析 FG 侧有缺陷输出样本时、FG 波形被输出、但是它是在一个低电压电平(7V 至10V)而不是在12V 电压上输出、并且还有一些缺陷样本其中没有 FG 脉冲

    输出。

    我使用的 FG 侧电流为11mA。 上述输出压降的原因可能是什么?

    [/报价]

    如果器件损坏、FG 内部漏极开路 FET 可能会损坏、因此即使在关断(漏极开路)后、其电流也不是零、这就是产生压降的原因。

    布赖恩

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我会在周二回复您。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的回复。

    客户对答案还有其他疑问。

    [Brian Dang Said 先生]

    数据表中说5mA 是在 FG 引脚上0.3V 时测试的最小电流、所以如果 FG 引脚上低于0.3V 的测试条件、那么灌电流会低于5mA。 IOW、5mA 不是最小灌电流、但在 FG 上只具有0.3V。

    FG 可用于小于5mA 的灌电流、具体取决于 FG 引脚上的电压。 假设通过100K 电阻器将 FG 上拉至5V、则灌电流将约为5V/100K = 50uA。

    →Q1) 如果它可以根据电压以小于5mA 的灌电流工作、这是否意味着12V/100k = 0.12mA 是可以的?
          如果只有大约5V/100K = 50uA 的电流流动、运行中是否存在任何问题?
          基于12V 电压的最小灌电流是多少?

    [Brian Dang Said-2]

    如果器件损坏、FG 内部漏极开路 FET 可能会损坏、因此即使在关断(漏极开路)后、其电流也不是零、这就是产生压降的原因。

    → Q2)。 此外、FET 可能会损坏并导致压降、
    客户根据数据表询问 FG 级 FET 损坏的原因、即使它是在正常电流范围内(在 FG 引脚触发电流限制 Vfg=12V 25mA 内)使用的。
    -如果在数据表上正常使用后仍出现问题,那么 DRV11873本身是否没有缺陷?
    -如果难以回答清楚的原因,请参考所附的电路图和缺陷产品测量数据,以回答甚至可能的原因。

    Q3) 是否有任何方法可以改善上述缺陷? (技术或文档等)

    Q4)当上述"5/18_缺陷产品"的有缺陷 IC 的 FG 输出侧发生故障时,当对净水器设置程序进行修改,使电机运行而不考虑 FG 接收情况时,使用电机是否有任何问题?
    如果有问题、会出现哪种问题? (即使 FET 持续处于损坏状态、是否会有任何问题?)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍然有机会检查您的帖子。 明天回来与您联系。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu

    我尚未收到答复。
    客户需要回复。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    请在下面查看我的答复。

    Q1) 如果您查看数据表的电气特性、则驱动电流为 FG 引脚灌电流:最小5mA。

    如果您将其用于低于5mA 的最小电流、预计会出现什么问题? (请选择包含技术内容的答案。)

    [/报价]

    FG 灌电流取决于内部开漏 FET 的 Rdson。 当 FG 引脚上的电压为0.3V 时、并且当开漏 FET 被打开时、FG 引脚从0.3V 汲取的电流(灌电流)最小为5mA。  

    Unknown 说:
    Q2)电动机 FG 侧输出线路(12V)上施加一个上拉电阻器(100K)。在无缺陷样品的情况下、通常输出12V 电平和正常脉冲。

    正如 Brian 提到的、这可能是 FG 引脚上有一些泄漏电流所致。 这意味着器件已损坏。 如果在 FG 上施加的电压大于数据表中提到的 FG 引脚的绝对最大值、就会发生这种情况。  

    Unknown 说:
    Q3)是否有过去同样的问题和缺陷?

    过去我们还没有看到过这样的问题!

    此致、

    Vishnu

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu。

    您的答案内容不是对 Brian 回答后的其他问题的回答。

    3天前提出的进一步调查如下。

    客户对答案还有其他疑问。

    [Brian Dang Said 先生]

    数据表中说5mA 是在 FG 引脚上0.3V 时测试的最小电流、所以如果 FG 引脚上低于0.3V 的测试条件、那么灌电流会低于5mA。 IOW、5mA 不是最小灌电流、但在 FG 上只具有0.3V。

    FG 可用于小于5mA 的灌电流、具体取决于 FG 引脚上的电压。 假设通过100K 电阻器将 FG 上拉至5V、则灌电流将约为5V/100K = 50uA。

    →Q1) 如果它可以根据电压以小于5mA 的灌电流工作、这是否意味着12V/100k = 0.12mA 是可以的?
          如果只有大约5V/100K = 50uA 的电流流动、运行中是否存在任何问题?
          基于12V 电压的最小灌电流是多少?

    [Brian Dang Said-2]

    如果器件损坏、FG 内部漏极开路 FET 可能会损坏、因此即使在关断(漏极开路)后、其电流也不是零、这就是产生压降的原因。

    → Q2)。 此外、FET 可能会损坏并导致压降、
    客户根据数据表询问 FG 级 FET 损坏的原因、即使它是在正常电流范围内(在 FG 引脚触发电流限制 Vfg=12V 25mA 内)使用的。
    -如果在数据表上正常使用后仍出现问题,那么 DRV11873本身是否没有缺陷?
    -如果难以回答清楚的原因,请参考所附的电路图和缺陷产品测量数据,以回答甚至可能的原因。

    Q3) 是否有任何方法可以改善上述缺陷? (技术或文档等)

    Q4)当上述"5/18_缺陷产品"的有缺陷 IC 的 FG 输出侧发生故障时,当对净水器设置程序进行修改,使电机运行而不考虑 FG 接收情况时,使用电机是否有任何问题?
    如果有问题、会出现哪种问题? (即使 FET 持续处于损坏状态、是否会有任何问题?)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的、0.12ma 可以

    2) 2)如果驱动器芯片由于其他问题而损坏、例如输出或电源符合绝对规格、即使 FG 电流在规格范围内、FG 电路也可能损坏。 IOW、当芯片损坏时、FG 的行为可能会发生任何事情。

    3) 3)我认为问题不在于 FG 电路设计。 如果问题与读取 FG 信号的 MCU 或其他器件有关、该怎么办?

    4) FG 是一种状态输出、因此我认为如果您想在紧急情况下继续运行、不会影响电机的运行、但在不知道原因的情况下、我不会制造和销售 FG 电路不工作的产品。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我赞同 Brian 的反馈。  

    此致、

    Vishnu