我想向您寻求有关采用 VQFN-16封装的 DRV8244H 的 PCB 设计布局的帮助。 我们已决定将此驱动程序用作另一个驱动程序的替代(几个月前没有现货)。
为了提供背景信息、我们希望使用此驱动器生成小于或等于2ms 的短电流脉冲、其中最大峰值电流为16A (我们可以高达20A)该电流注入螺线管。
作为附加信息、将使用此硬件的系统由3.7V 的锂聚合物电池供电、然后升压转换器将电压升高到24V。 升压转换器的输出端将使用一个电容器来存储提供电流脉冲所需的能量。
为了在 PCB 上单独测试驱动器、我使用实验室电源来生成将由升压转换器提供的电压、但驱动器会出现一些奇怪的行为:
驱动器在内部似乎不稳定、内部 LDO 的 VDD 电压波动、我可以在具有此输入内部上拉电阻的驱动器 DRVOFF 输入上观察到这种波动。 这不允许我在目前的驾驶方面做任何事情。
我本想消除可能会导致驱动器故障的布局错误、因为我们没有必要遵守数据表中关于此布局的设计指南。
是否可以就该器件事宜与 TI 的专家联系以进行审查?
提前感谢。