This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:明显的周期性杂波

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231535/drv8889-q1evm-significant-periodic-clutter

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

大家好、

客户使用我们的 EVM、 使用12V 120欧姆电机进行测试。

GUI 配置如下:  

测得的波形如下所示、无论衰减如何调节、都无法消除明显的周期性杂波。 并且 IFS=40mA 的噪声大于 IFS=70mA 的噪声。  

(1)这是什么原因?
(2)如何拆除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个美国假期。  团队明天会作出回应。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    步进相位的120欧姆直流电阻似乎非常高。 我怀疑电感也会非常高。 您能否分享步进电机的产品说明书? 您提到了12V 电机。 我假设 VM 的电源电压也是12V。 我遇到的采用 DRV8889-Q1的最常用步进电机小于10欧姆。 例如、头灯调平步进电机约为8欧姆。 在智能调优纹波控制衰减模式下、波形是什么样子的?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    我希望你有机会回顾我的答复。 如果有任何更新、请告知我们? 谢谢。

    此致、Murugavel