请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
大家好、
客户使用我们的 EVM、 使用12V 120欧姆电机进行测试。
GUI 配置如下:

测得的波形如下所示、无论衰减如何调节、都无法消除明显的周期性杂波。 并且 IFS=40mA 的噪声大于 IFS=70mA 的噪声。

(1)这是什么原因?
(2)如何拆除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用我们的 EVM、 使用12V 120欧姆电机进行测试。
GUI 配置如下:

测得的波形如下所示、无论衰减如何调节、都无法消除明显的周期性杂波。 并且 IFS=40mA 的噪声大于 IFS=70mA 的噪声。

(1)这是什么原因?
(2)如何拆除?