This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:某些电机在过驱时停止、但直到下电上电后才会重新启动

Guru**** 1212390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874, DRV8231, DRV8231A, DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227825/drv8231a-some-motors-stop-when-overdriven-but-will-not-restart-until-a-power-cycle

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件:DRV8231DRV8873、DRV8874

我正在使用一些 DRV8231ADDAR 电机驱动器来驱动130种尺寸的有刷电机、这些电机通常用在无线电控制的汽车中。  我们是一个高中生、他们使用滑移式机器人来踢足球、但他们很快就变成了爬虫机器人。  下面是一个视频:  https://youtu.be/LldnpJlSyfI

我们为此项目设计并蚀刻了自己的 PCB。  电机在失速时至少消耗10安的电流、但这些 DRV8231驱动器的出色之处在于3.7A 电流限制可防止3D 打印小齿轮因轴熔化。  我将通过一个微控制器来控制它们、当电机未转动时、两个输入引脚均为高电平、并在两个引脚中的一个上使用 PWM 低脉冲使其运行。  我认为数据表中的名称是"制动;低侧慢速衰减"。  我认为、我的 PWM 频率是15626Hz。  我的 IPROPI 引脚直接接地。  我的 VREF 连接到为我的微控制器供电的5V 线路。  我的 VM 引脚连接到2节锂聚合物电池的正极侧、电压约为7.4 - 8.4伏。  该引脚也通过一个0.1uF 和一个4.7uF 电容器连接到接地。   

一切都很好、正如我所期望的。  但在某些电机上、当电机上的负载过大时、电机将停止、然后不会重新启动、直到从驱动器电路中断电再插回电源。  它像是没有脱离过流保护。  当我更换电机时、问题就消失了、现在我有大约5个电机(共22个)看起来一切正常、可以使用常规电源供电、但在这些电路上无法正常工作。  不过、如果我测量未插拔的电机连接上的电压、该电压与我的预期相符、但电机不会旋转。   

我只是一名计算机辅助起草教师、具有业余电子学经验、不是一名电气工程师。  我的示波器是一个模拟示波器、因此我无法收集任何输出信号来进行分析。   

这可能是什么原因造成的?

Brian Zweerink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这是一个非常有趣的项目,你的高中。 我希望我在高中时有机会从事这样的工作。

    一切都很棒,正如我所期望的那样。  但是在某些电机上、当电机上的负载过大时、电机将停止、然后不会重新启动、直到从驱动器电路中切断电源并重新插入即可[/引述]

    这指向由 DRV8231A 触发的某个故障标志、该故障标志需要进行器件复位(电源复位)。 您是否能够使用示波器测量输出端的电压和电流? 查看这些信号将帮助我更好地了解具体情况。 如果没有、那么您至少可以在驱动器正常运行和停止时测量输出电压。

    电机在失速时至少消耗10安培的电流,但这些 DRV8231驱动器的最大优点是3.7A 电流限制可以防止我们的3D 打印小齿轮在轴上熔断[/引述]

    这是令人担忧的。 10A 堵转电流非常高。 我认为、如果失速情况持续很长时间、这可能会导致过热关断。 电机的稳态电流是多少? 在此失速状态下、您是否能够对电机驱动器进行温度测量?  

    另一种可能的解决方案是使用 DRV8231A 的集成电流调节功能限制堵转电流。  

    您能否共享您所用电机的数据表或器件型号? 电路原理图和 PCB 布局。 如果您不想在公共论坛中分享、可以通过私人消息与我分享。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  我想我犯的错误是、我假定在不使用电阻器的情况下将 IPROPI 接地并将 VREF 连接到5V、会在驱动器允许的最大电流时为我提供电流限制、 但我意识到、在您评论并重新阅读产品说明书后、这可能不正确。  我是说、它会限制电流、但这些芯片很热!  我还没有测量温度、但如果不用力按压这些机器人、它们会变得太热而无法触摸。  我的电机通过我们的3D 打印齿轮箱在自由运行的情况下消耗0.8A 电流。   

    如果我在 IPROPI 和接地端之间放置一个电阻器、将电流限制在2或2.5安左右、这可以解决我的问题吗?  或者、使用这种技术限制10安的失速电流电机是否被视为不好的做法?

    最终、我很想找到一些130尺寸的电机、这些电机具有2A 堵转电流、碳刷、额定电压为8V、但从我需要的数量来看、这相当困难。  它似乎从 Pololu 等爱好机器人商店的800mA 增长到 Nerf 火炮改装和遥控车的10安培以上、中间没有太多电流。   

    再次感谢您提供宝贵意见。  

    Brian Zweerink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    [报价 userid="563162" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227825/drv8231a-some-motors-stop-when-overdriven-but-will-not-restart-until-a-power-cycle/4639968 #4639968"]如果我在 IPROPI 和地之间放置一个电阻器以将我的电流限制为2或2.5安左右,这能解决我的问题吗?  或者使用这种技术限制10安的失速电流电机是否被认为是不好的做法?

    是的、它会限制初始浪涌电流和堵转电流、但不会限制稳态电流(0.8A)、因为它远低于2A。 另外要注意的是、PCB 的设计也很重要。 如果 DRV 的散热焊盘上没有足够的 GND 覆铜、则 IC 温度将非常热。 因此、建议 PCB 具有足够的散热、以散发 DRV 产生的热量。  

    以下资源提供了有关电机驱动器系统 PCB 设计指南的有用信息:

    我会查看这两种资源并将其与您的 PCB 设计进行比较。 如果您愿意、我可以检查您的 PCB 布局、以查看散热是否足以满足电机和 DRV 的耗电量。

    最终我很想找到一些130尺寸的电机,具有2A 停转电流,碳刷,额定电压为8V ,但这是相当困难的量,我需要。  它似乎从像 Pololu 这样的爱好机器人商店的800mA 到10安培以上的 Nerf 枪改装和遥控车,并且没有太多的中间。[/报价]

    另一种选择是、如果您需要驱动大电流电机、则选择额定电流更高的驱动器。 一种建议是 DRV8874 (6A)或 DRV8873 (10A)。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PCB 设计。  我对此并不感到自豪、因为我没有任何 PCB 设计软件、所以我在 Autodesk Inventor 上就这样做了。  噩梦。   

    它在这里进行了焊接。  指南中说过使用过孔、但在教室中这样做、我们没有很好的方法来使用、这仍然是单面 PCB。  我试图在它们下面制作大的接地焊盘。  你可以看到下面的焊料可能太多了、因为我必须用注射器涂抹焊膏。  我有一个激光器、下一次我将尝试制造一个焊接模版。   

    我真的很想使用这些高电流器件中的一种、DRV8874或 DRV8873、但是我一个月前制造这些器件时、发现其数量不能低于3000。  我会尝试它们。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否曾尝试使用过 KiCAD 等开源 PCB 设计软件? 我在大学时使用了这个软件,它是一个令人惊讶的自由软件。  

    我认为此电路板上没有足够的散热。 单面是一个值得关注的原因、尤其是在您正在驱动的高电流下。 我建议至少使用两层板。  

    该指南说要使用过孔,但在课堂上这样做,我们没有一个好方法,而这是单面 PCB Anywa

    您是否打算自己构建这些电路板? 您可以使用像 TLCPCB 这样的中国 PCB 制造公司。 我在大学时也使用了它们。 您只需大约2美元就可以构建2层板。 疯狂的便宜和交货时间也非常快。 如果您的项目进度允许、我会重新设计您的 PCB 并使用 TLCPCB 制造光板、然后焊接组件。 如果您要进行重新设计、我会选择 DRV8873或 DRV8874。 您可以通过 DigiKey 或 Mouser 订购较小数量的产品。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我将会深入了解所有这些内容。  是的、我们正在蚀刻自己的 PCB。  我们有墨粉转移方法下拍,并可以完美地完成注册2面板。  我们为这项工作修改了层压机。  我有一个激光器,可以在通孔中的激光孔,而不是钻孔,所以零件的速度也很快。  我们的艺术部门有一个具有完美回流温度曲线的窑炉。 虽然2美元很便宜、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了子孙后代,我想发布关于这个问题的最新消息。  我确实设计了没有限制电流的电路、但我错了、并且我的接地平面太小、无法正常散热。 但某些电机在其它电机不能运转的情况下工作的原因是我的噪声抑制电容器未正确焊接到某些电机的电机外壳上。  我不明白这到底是为什么导致了我遇到的问题、但在每种电机都不会因为过载而出现问题时、都是因为电机上的电容器没有正确焊接到电机外壳上。  我使用了三个电容器。  一个在端子之间(仅靠这一点还不够、我尝试这么做)、一个在每个端子与电机箱之间。  这些电容器为0.1uF。  正确焊接后、这些驱动器可以正常工作。