请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 该问题与 DRV8306相关:DRV8306HRSMT 的 DVDD [引脚26]显示4.2V 至4.8V。
尽管 进行了所有尝试、但当我们无法解决问题时-我们怀疑是 随机问题并丢弃了电路板。
并创建了全新版本的板。
请参阅随附的 DRV8306最新原理图和部分布局。
时间-我们已 根据我们的需要直接编辑了 TI 的参考设计。
请检查并建议是否有任何问题。
我们希望 在电路板制造前获得一个专家建议-因为我们的最后一次尝试没有 成功。