This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:原理图和放大器;布局审阅

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232143/drv8306-schematic-layout-review

器件型号:DRV8306

该问题与  DRV8306相关:DRV8306HRSMT 的 DVDD [引脚26]显示4.2V 至4.8V。

尽管 进行了所有尝试、但当我们无法解决问题时-我们怀疑是 随机问题并丢弃了电路板。

并创建了全新版本的板。

请参阅随附的 DRV8306最新原理图和部分布局。

时间-我们已 根据我们的需要直接编辑了 TI 的参考设计。

请检查并建议是否有任何问题。

我们希望 在电路板制造前获得一个专家建议-因为我们的最后一次尝试没有 成功。


e2e.ti.com/.../1031.TI.pdf


e2e.ti.com/.../2475.DRIVER_5F00_CARD_5F00_V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    我们需要一些时间来审查布局和原理图。 我们将在下周提供反馈。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    首先、我们认为您遇到的 DVDD 与布局无关。 我们注意到、在 前两个线程中、调试步骤尚未完成、因此目前很难确定 DVDD 问题的根本原因。  

    我们对原理图/布局有一些问题、您愿意回答吗?

    1. 系统的预期峰值电机电流是多少?
    2. 电感器 L4、L5和 L6的用途是什么?
    3. 您是否愿意提供完整的原理图和布局?
    4. 您能否提供您在系统中使用的 MOSFET 模型?
    5. 您能否提供您所使用电机的数据表?

    我们对原理图/布局的评论:

    1. 您使用的51欧姆栅极电阻有点高。 我们建议降低所用的栅极驱动强度设置、同时降低栅极电阻值。
    2. 数据表建议在 器件附近的 VM 引脚上大容量电容大于10uF、因此建议在 VM 引脚上添加至少10uF 的电容器
    3. 在有些点、高电流路径 只有一个过孔、例如 CSA 布线。 我们建议在这些路径中添加更多过孔、以帮助提高电感。

    此致、

    约书亚