主题中讨论的其他器件:DRV8873、 LM2902
大家好、
a:DRV8873输出对地短路并进入保护状态、但输出仍有残余电压。
B.输出与接地断开、器件恢复、电压正常。
完成上述步骤后、将一个 PWM 占空比设定为8873、例如、一个50%占空比输入、而输出为一个95%占空比。 输出似乎失去了控制:
输出关闭后的残余电压如下:

恢复后的电压如下:




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
a:DRV8873输出对地短路并进入保护状态、但输出仍有残余电压。
B.输出与接地断开、器件恢复、电压正常。
完成上述步骤后、将一个 PWM 占空比设定为8873、例如、一个50%占空比输入、而输出为一个95%占空比。 输出似乎失去了控制:
输出关闭后的残余电压如下:

恢复后的电压如下:




您好、Ryan、
感谢您的支持。
这是否可在多个设备上重复?
可以。
输出 PWM 在短路之前是否正常? [/报价]是的。
谢谢。此致、
樱桃
您好、Cherry:
感谢您的提问。 让我转过身来、因为 Ryan 是 OOO 本周。
第一个重要反馈是 VCP 连接看起来与数据表不同。 R1082是否连接到 VCP? 请按照数据表方式。 VCP 引脚应具有1uF 到 VM、不应连接其他引脚。 我建议先尝试一下。


上述内容之后、如果在简短测试后 DRV 仍导致问题、则此处建议。
看起来 DRV 每隔2.5ms 尝试驱动一次、但确实发生了一些事情。 我想知道会发生一定的保护电路。

我的建议是
1) 1)使用上述输出引脚测量 nFAULT 信号收发器。
-->如果输出引脚上的外部电路(例如 LM2902)损坏,输出阻抗可能是短路情况。
->如果观察到 nFAULT =L,建议检查故障状态寄存器。 然后检查发生了哪个故障。

->建议同时检查 VM 引脚电压和输出引脚。 我无法在 VM 引脚上找到像~100uF 这样的大容量电容器。
->建议移除电机负载并检查输出引脚电压。
此致
森田真也