This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:输出似乎失去控制

Guru**** 2478835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233094/drv8873-q1-the-output-seems-lost-control

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873LM2902

大家好、

a:DRV8873输出对地短路并进入保护状态、但输出仍有残余电压。

B.输出与接地断开、器件恢复、电压正常。

完成上述步骤后、将一个 PWM 占空比设定为8873、例如、一个50%占空比输入、而输出为一个95%占空比。 输出似乎失去了控制:  

输出关闭后的残余电压如下:  

恢复后的电压如下:  

PWM 输入占空比如下:  
输出电压波形如下:  
请参见示意图:
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    这是否可在多个器件上重复?  在短路之前输出 PWM 是正常的?  它们能否示波器 nFAULT 引脚并查看器件如何恢复?

    在 OCP 事件之后、输出将变为 HIZ。  输出基本上将浮动至某个未知电压、直到输出恢复。  我不明白使用 PWM 输入时会出现什么输出。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    这是否可在多个设备上重复?

    可以。

    输出 PWM 在短路之前是否正常?  [/报价]

    是的。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的提问。 让我转过身来、因为 Ryan 是 OOO 本周。

    第一个重要反馈是 VCP 连接看起来与数据表不同。 R1082是否连接到 VCP? 请按照数据表方式。 VCP 引脚应具有1uF 到 VM、不应连接其他引脚。 我建议先尝试一下。

    上述内容之后、如果在简短测试后 DRV 仍导致问题、则此处建议。

    看起来 DRV 每隔2.5ms 尝试驱动一次、但确实发生了一些事情。 我想知道会发生一定的保护电路。

    我的建议是

    1) 1)使用上述输出引脚测量 nFAULT 信号收发器。

      -->如果输出引脚上的外部电路(例如 LM2902)损坏,输出阻抗可能是短路情况。

      ->如果观察到 nFAULT =L,建议检查故障状态寄存器。 然后检查发生了哪个故障。

     ->建议同时检查 VM 引脚电压和输出引脚。 我无法在 VM 引脚上找到像~100uF 这样的大容量电容器。  

     ->建议移除电机负载并检查输出引脚电压。  

    此致

    森田真也