This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:未显示实时数据且器件已烧录。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218835/mct8329evm-no-live-data-displayed-and-device-burned

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

您好!

我已经有了 MCT8316A 的一些电路板和一些董事会的经验。

但我需要45..48V 电压才能以35k RPM 的转速成功驱动电机。

我从30V 开始、一切看起来都很好。

设置默认配置。

启动没有问题。

此外还可控制3K 到25K 的 RPM。。。

仅未显示在线电机参数。 只是电机对齐,正在运行。 没有 Hz。

已将示波器连接到 FG 上、因此我可以读出 RPM。

增加到35V... 然后我能够以30K RPM 的速度运行。

停止所有内容...

更改为开启电源的45V。

一个电话来了。 5分钟 电机战争未运行... 只需连接电源。

然后,我有力地去过载(4A)并看到图片。

你有什么理想吗?

该器件应在60V 工作电压下正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我们团队的 Eric 目前不在办公室、但下周我们会讨论您的问题

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    从图像来看、电容 C7 (0.1uF PVDD 电容)似乎已损坏。 该器件的额定电压高达60V。 您曾提到在35V 时您停止了电机。 在停止电机时、您是否看到过直流母线电压? 您可以共享寄存器配置吗?

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MCT8329_5F00_2.txt

    >从图像上看,它看起来像 c7(0.1 uF PVDD 电容)损坏。

    尝试清理黑色...但不确定 C7是否是问题所在?

    所有电线都不存在?!

    >此设备的额定电压高达60V。

    >您提到在35V 时您停止了电机。

    是一个受控停止(旋转驴),但电机不是那么大(没有质量连接)只有 BLDC 电机与轴。
    未损坏任何具有30V 电压的 MCD8316电路板-)

    >在停止电机时,您是否看到直流母线电压过冲?
    否。

    >您可以共享寄存器配置吗?

    是、已附加... (JSON 和7 Zip 现在可以用吗?) 尝试为".txt"

    我想我再也无法使用该板了吗?
    电流限制在3A、但导线看起来它消失了?!
    而这一切都被关闭了! (我的客户和我感到困惑!)
    一个选项是订购第二个-但不确定这是否有帮助-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我查看了配置文件、一切看起来都很好。 请允许我咨询我的同事、然后再与您联系。

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉耽误你的时间。 EVM 上的 MSP430 (如下图中红色圆圈所示)是否也被损坏? 您在 MSP430 IC 的顶部外壳上是否看到任何穿孔标记?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    请告诉我们、最新回复是否解决了您的问题、或者您是否有更多信息需要提供、以便我们可以进行进一步调试。 如果问题已得到解决、请将该主题标记为已解决。

    谢谢、此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误了时间。。。
    MSP430看上去一切正常... 只有 MCT 被完全销毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    造成此损坏的原因是、由于外部 FET 的源极悬空、GCTRL 电压随着 PVDD 的升高而增大。 我们建议取消安装电阻器 R56或将跳线从位置1-2移动到位置5-6 (请参阅下图以了解参考)

    此致、

    维什努