This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:I2C 故障。 NACK 正确的 i2c 地址

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237400/mcf8316a-i2c-failure-nacking-correct-i2c-address

器件型号:MCF8316A

i2c 无响应的所有可能原因是什么?  示例如下:

芯片不 ACK i2c 地址。  我假设表7-5中逻辑列中的所有故障如果说"已禁用"、则表示 i2c 通信无法正常工作。  表中的任何内容似乎都不适用于我的案例。  这种症状是否有任何其他可能原因?  我想它发生在 EEPROM 被写入后、使得芯片基本上可以一次性编程。

未能解决这个芯片中与新版本的芯片中的错误是坏的。  令人困惑的 bug 和让像我一样的工程师在结束时追逐他们的尾巴是不可原谅的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明天让我来与您联系  

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    Robert 在开始的另一个问题中指出、当我写入 EEPROM 时、无意中更改了 i2c 地址。  我想我现在还可以。  我要尝试进一步几个步骤、使用正确的参数对该芯片进行编程、现在我知道了芯片停止通信的原因。

    这更多的是一个糟糕的文档问题。

    谢谢。

    戴夫·古斯塔夫森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    谢谢您告诉我。  

    此致、

    维什努