请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A i2c 无响应的所有可能原因是什么? 示例如下:

芯片不 ACK i2c 地址。 我假设表7-5中逻辑列中的所有故障如果说"已禁用"、则表示 i2c 通信无法正常工作。 表中的任何内容似乎都不适用于我的案例。 这种症状是否有任何其他可能原因? 我想它发生在 EEPROM 被写入后、使得芯片基本上可以一次性编程。
未能解决这个芯片中与新版本的芯片中的错误是坏的。 令人困惑的 bug 和让像我一样的工程师在结束时追逐他们的尾巴是不可原谅的。