This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:DRV8300DIPW

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237638/drv8300dipw-evm-drv8300dipw

器件型号:DRV8300DIPW-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8300

大家好、

客户正在使用电机驱动 IC。

关于 DRV8300三路 BLDC 栅极驱动器、我们如何让 MCU 知道定子相对于转子的位置?

此外、DRV8300 EVB 设计中的感应反馈网络和电流检测相关设计有何用途?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的提问。 此 EVM 的参考软件用于使用外部电流检测放大器进行传感 BLDC 电机控制。 这意味着霍尔传感器将用于确定转子的位置。  DRV8300xxx-EVM 用户指南(TI.com)的第7页和第10页 介绍了将霍尔传感器连接到 EVM 的位置。 感应反馈网络/电流检测相关设计用于电流调节和过流保护。 为了更好地了解电流检测网络的状况、"电流调节"视频关于 电机技术| TI.com 提供了有关电流调节和过流保护的良好说明。 有关 无刷直流电机的"感应控制与 无传感器控制"视频| TI.com 还进一步介绍了有传感器控制与无传感器控制、以了解转子的位置。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。

    此致!

    Eli