请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300DIPW-EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8300
大家好、
客户正在使用电机驱动 IC。
关于 DRV8300三路 BLDC 栅极驱动器、我们如何让 MCU 知道定子相对于转子的位置?
此外、DRV8300 EVB 设计中的感应反馈网络和电流检测相关设计有何用途?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在使用电机驱动 IC。
关于 DRV8300三路 BLDC 栅极驱动器、我们如何让 MCU 知道定子相对于转子的位置?
此外、DRV8300 EVB 设计中的感应反馈网络和电流检测相关设计有何用途?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
您好、Cherry:
感谢您的提问。 此 EVM 的参考软件用于使用外部电流检测放大器进行传感 BLDC 电机控制。 这意味着霍尔传感器将用于确定转子的位置。 DRV8300xxx-EVM 用户指南(TI.com)的第7页和第10页 介绍了将霍尔传感器连接到 EVM 的位置。 感应反馈网络/电流检测相关设计用于电流调节和过流保护。 为了更好地了解电流检测网络的状况、"电流调节"视频关于 电机技术| TI.com 提供了有关电流调节和过流保护的良好说明。 有关 无刷直流电机的"感应控制与 无传感器控制"视频| TI.com 还进一步介绍了有传感器控制与无传感器控制、以了解转子的位置。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。
此致!
Eli