大家好、

在 DRV8353手册的应用示例部分、如上图所示、使用一个电阻器对相电流进行采样、然后通过 SOA 输出到 MCU。 采样值是否用于调整 PWM 占空比、然后为 BLDC 创建闭环电流控制?
如上所示、客户希望仅连接一个采样电阻、SP 引脚电压用作芯片过流保护、但不会将 SOA (SOB 或 SOC)输出到 MCU。 MCU 提供具有恒定频率和占空比的 PWM 信号来控制电机。 有可能吗?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、

在 DRV8353手册的应用示例部分、如上图所示、使用一个电阻器对相电流进行采样、然后通过 SOA 输出到 MCU。 采样值是否用于调整 PWM 占空比、然后为 BLDC 创建闭环电流控制?
如上所示、客户希望仅连接一个采样电阻、SP 引脚电压用作芯片过流保护、但不会将 SOA (SOB 或 SOC)输出到 MCU。 MCU 提供具有恒定频率和占空比的 PWM 信号来控制电机。 有可能吗?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Anthony Lodi:
感谢您的支持。
它是否是无传感器应用程序? 还是具有霍尔反馈的传感应用?
这是一个具有霍尔反馈的传感应用。
他们是否使用梯形控制? 他们的应用是否需要速度控制或扭矩控制?
是的、它们使用梯形控制、无需速度控制或转矩控制。
也就是说、它相当于实施开环控制、提供固定电流并提供方向信号来控制电机旋转。
谢谢。此致、
切里