This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:采样电阻

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234175/drv8353-sampling-resistance

器件型号:DRV8353

大家好、

在 DRV8353手册的应用示例部分、如上图所示、使用一个电阻器对相电流进行采样、然后通过 SOA 输出到 MCU。 采样值是否用于调整 PWM 占空比、然后为 BLDC 创建闭环电流控制?

如上所示、客户希望仅连接一个采样电阻、SP 引脚电压用作芯片过流保护、但不会将 SOA (SOB 或 SOC)输出到 MCU。 MCU 提供具有恒定频率和占空比的 PWM 信号来控制电机。 有可能吗?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    这取决于客户想要通过电机控制实现的目标。 它是无传感器应用吗? 还是具有霍尔反馈的传感器式应用? 它们是否使用梯形控制? 他们的应用是否需要速度控制或扭矩控制?

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    感谢您的支持。

    它是否是无传感器应用程序? 还是具有霍尔反馈的传感应用?

    这是一个具有霍尔反馈的传感应用。

    他们是否使用梯形控制? 他们的应用是否需要速度控制或扭矩控制?

    是的、它们使用梯形控制、无需速度控制或转矩控制。

    也就是说、它相当于实施开环控制、提供固定电流并提供方向信号来控制电机旋转。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果客户不关心电流反馈、则可以进行实施。 它们可以通过单个电阻器将 SP 引脚用于过流保护、如应用部分所示。

    如果需要速度控制或速度监控、霍尔反馈将提供一些速度信息。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    如果未使用 VREF、SOA、SOB、SOC 引脚、可以将其保持悬空吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry。如果不使用它们、可以将它们保持悬空状态。

    此致、

    安东尼·洛迪