我们的客户正在考虑使用 DRV8305NEPHPRQ1。
当他们在客户产品状态下检查流经 PVDD (PIN41)的电流波形时、存在峰值为190mA 的尖峰电流和大约130us 的周期、如下所示。
当 ENABLE=Hi 时、会产生尖峰电流。 在下图中、外部 FET 停止、SPI 通信也停止、电荷泵频率寄存器设置(VCPH_FREQ)为 b'1 = 419kHz 至491kHz。

将一个1Ω Ω 电阻器添加到 PVDD 线路中、并测量其上的电压。
(1)此波形是否正常? (这是预期行为吗?)
(2)这个尖峰电流的来源是什么?
请告知我们。
此致、