This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:PVDD 线路尖峰电流

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229091/drv8305-q1-spike-current-pvdd-line

器件型号:DRV8305-Q1

我们的客户正在考虑使用 DRV8305NEPHPRQ1。

当他们在客户产品状态下检查流经 PVDD (PIN41)的电流波形时、存在峰值为190mA 的尖峰电流和大约130us 的周期、如下所示。

当 ENABLE=Hi 时、会产生尖峰电流。 在下图中、外部 FET 停止、SPI 通信也停止、电荷泵频率寄存器设置(VCPH_FREQ)为 b'1 = 419kHz 至491kHz。

将一个1Ω Ω 电阻器添加到 PVDD 线路中、并测量其上的电压。

(1)此波形是否正常? (这是预期行为吗?)

(2)这个尖峰电流的来源是什么?

请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    PVDD 是如何供电的 ?这些尖峰出现时、PVDD 的电压电平是多少?

    此外、 电路板上是否有任何其他元件主动开关、例如降压元件?

    此致!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚-桑

    感谢您的答复。

    以下是他们对您问题的回答。

    > PVDD 是如何提供的 ,当这些尖峰出现时,它的电压电平是多少?

    由于它由12V 稳定电源通过整流器二极管供电、因此 PVDD 的电压约为11V。

    >此外,是否有其他 组件在板上主动开关,例如降压?

    没什么特别的。 电路板上使用的是从12V 降至5V 的电源 IC、但它是 LDO (线性稳压器)。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    在下图中,外部 FET 停止,SPI 通信也停止,

    只是为了确保您无法执行 SPI 读取和写入、还是只是意味着没有发生 SPI 通信?

    1.是否发现报告了任何故障?

    2.您可以在 VCPH 引脚上看到这个脉冲吗?

    此致!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 通信并非总是在其管道中执行。  (附加的映像中未运行 SPI 通信)
    仅当电源打开且 nFAULT 固定为低电平时才执行 SPI 通信。

    以下是您的问题的答案。

    1.是否报告了任何故障?
    -> 没有失败的报告

    2.您是否也可以在 VCPH 引脚上看到这个脉冲?
    ->未确认。

       请告知我们 有关您的问题的背景。

       此部件的电荷泵电路是否间歇性工作,持续时间约为128 us?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    VCPH 引脚问题的背景是查看 PVDD 上的脉冲是否在器件的其他引脚上可见。 之所以选择 VCPH、是因为 电荷泵使用 PVDD 作为输入、而 VCPH 通过电容器连接到 PVDD、因此它也有产生脉冲的最佳机会。

    我想问一下、为什么这个脉冲会引起问题、它是否以任何方式影响器件的运行?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚-桑

    感谢您的支持。

    我们收到了客户的回复。

    他们了解您的问题的背景。

    此外、即使从 VCPH 导出的脉冲形电流波形叠加在 PVDD 线路上、

    它在规格范围内、没有问题。

    1.如果他们的理解有任何错误,请告知我们。

    >我能不能问为什么这个脉冲是一个问题,它是否以任何方式影响了设备的运行?

    -->设备的操作没有特殊问题。
    由于流过高峰值电流、因此他们希望知道其使用没有问题、并且该电流在规格范围内运行。

    Regrards、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    他们只是想知道他们的使用没有问题,并且它在规范内运行。

    他们发现的 PVDD 尖峰不应导致设备或其运行出现任何问题。 此外、即使尖峰 PVDD 也在规格范围内。

    此致、

    约书亚