This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:双电荷泵如何工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232069/mct8316z-how-the-dual-charge-pump-works

器件型号:MCT8316Z

大家好、

客户想知道如何使用两个电荷泵进行驱动。

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    为什么客户尝试使用两个电荷泵驱动? 他们试图从驱动器中获得什么性能?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    以下是有关输出功率级的数据表说明:  

    MCT8316Z 器件包含一个 mΩ 三相桥配置的集成式100m Ω(高侧和低侧 FET 组合的导通状态电阻) NMOS FET。 A 倍增电荷泵 除了提供100%占空比支持外、还在宽工作电压范围内为高侧 NMOS FET 提供适当的栅极偏置电压。 内部线性稳压器为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压。 该器件具有三个 VM 电机电源引脚、这些引脚连接在一起以提供电机电源电压。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特