请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 大家好、
客户想知道如何使用两个电荷泵进行驱动。

谢谢。
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
以下是有关输出功率级的数据表说明:
MCT8316Z 器件包含一个 mΩ 三相桥配置的集成式100m Ω(高侧和低侧 FET 组合的导通状态电阻) NMOS FET。 A 倍增电荷泵 除了提供100%占空比支持外、还在宽工作电压范围内为高侧 NMOS FET 提供适当的栅极偏置电压。 内部线性稳压器为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压。 该器件具有三个 VM 电机电源引脚、这些引脚连接在一起以提供电机电源电压。
希望这对您有所帮助。
此致!
罗伯特