This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:电机驱动器降额

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8424, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236611/drv8824-motor-driver-derating

器件型号:DRV8824
主题中讨论的其他器件: DRV8424DRV8711

什么是 DRV8824内部限制规格。?

数据表显示了24V 和 TA = 25°C 时的1.6A 最大驱动电流。

如果我们使用12V 的 VM、这是否意味着我们可以将其驱动至 3.2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们的团队成员将很快与您联系、为您解答问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了更好地了解您的情况、我有一些简短的问题要问:

    您的原始问题是否符合以下假设:通过将电压从24V 降低到12V 并将最大驱动电流从1.6A 增加到3.2A、可以保持相同的功率耗散?

    或者、您是否希望针对较高电流降低热耗散(与 DRV8824数据表中的1.6A 相比、热耗散为3.2A)?

    此致、

    加亚哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了24V 和 TA = 25°C 时的1.6A 最大驱动电流。

    如果我们使用12V 的 VM、这是否意味着我们可以将其驱动至 3.2A?

    [/报价]

    您好!

    1.6A 最大输出限制是由于内部 H 桥 FET 的热限制、P=I^2 * R、其中 R 是 FET 导通电阻、而不是由于 P=V * I。 因此、即使是 VM 也是12v、也会施加相同的1.6A 最大值。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的 答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的 答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想 在 VM 12V 情况下将最大驱动电流从1.6A 增加到3.2A。

    因此、我想确认峰值电机驱动输出电流规格、但发现 OCP 函数缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我想 将 VM 12V 情况下的最大驱动电流从1.6A 增加到3.2A。

    1.6A 为连续输出电流、如果电流为1.8A 或更高、则会触发 OCP;因此、3.2A 愿望成真。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们功率最高的步进电机驱动器是 DRV8424、其最小 OCP 为4A。  这在技术上符合您的规格。

    满量程电流在热方面仍限制在2.5A。  如果您需要3.2A 的满量程电流、则需要考虑采用带有外部 FET 的栅极驱动器、例如 DRV8711。

    此致、

    瑞安