主题中讨论的其他器件: DRV8424、 DRV8711
什么是 DRV8824内部限制规格。?

数据表显示了24V 和 TA = 25°C 时的1.6A 最大驱动电流。
如果我们使用12V 的 VM、这是否意味着我们可以将其驱动至 3.2A?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示了24V 和 TA = 25°C 时的1.6A 最大驱动电流。
如果我们使用12V 的 VM、这是否意味着我们可以将其驱动至 3.2A?
[/报价]您好!
1.6A 最大输出限制是由于内部 H 桥 FET 的热限制、P=I^2 * R、其中 R 是 FET 导通电阻、而不是由于 P=V * I。 因此、即使是 VM 也是12v、也会施加相同的1.6A 最大值。
布赖恩
感谢您的回复。 我想 将 VM 12V 情况下的最大驱动电流从1.6A 增加到3.2A。
1.6A 为连续输出电流、如果电流为1.8A 或更高、则会触发 OCP;因此、3.2A 愿望成真。
布赖恩