请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 大家好、
是否可以与一个 DRV8701驱动器并联驱动两个相同的直流有刷电机? 如果没有、为什么? 如果有的话,会否有任何影响?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pablo Armet:
我们不建议在 DRV 的输出端并联两个电机。 [/报价]我是否知道 并联两个电机会出现任何问题?
谢谢。此致、
切里
樱桃、
并联两个电机确实是可行的、但您需要注意、两个电机的电机转速是相同的、因为它们共享驱动器 IC 的输出。 此外、总电流消耗将是两个电机的电流消耗之和。 因此、总电流需要低于 OCP 阈值、以确保在浪涌、电机堵转或稳态期间不会触发 OCP。 两个电机的浪涌电流可能都很高、因此可能需要在电机启动期间进行电流调节、以限制浪涌电流并防止 OCP 故障。
此致、
巴勃罗·阿梅特