This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:一个驱动器能否同时驱动两个直流有刷电机?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235109/drv8701-can-one-driver-drive-two-dc-brushed-motors-at-the-same-time

器件型号:DRV8701

大家好、

是否可以与一个 DRV8701驱动器并联驱动两个相同的直流有刷电机? 如果没有、为什么? 如果有的话,会否有任何影响?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    能否提供设置图? 我只是想确认一下、我理解您的问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pablo Armet:

    感谢您的支持。

    实际上、客户说8701的输出将并联两个电机、这相当于同一型号的两个电机同时接收驱动电压。 可行吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    我们不建议在 DRV 的输出端并联两个电机。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pablo Armet:

    我们不建议在 DRV 的输出端并联两个电机。  [/报价]

    我是否知道 并联两个电机会出现任何问题?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    两个电机是否相同?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    并联两个电机确实是可行的、但您需要注意、两个电机的电机转速是相同的、因为它们共享驱动器 IC 的输出。 此外、总电流消耗将是两个电机的电流消耗之和。 因此、总电流需要低于 OCP 阈值、以确保在浪涌、电机堵转或稳态期间不会触发 OCP。 两个电机的浪涌电流可能都很高、因此可能需要在电机启动期间进行电流调节、以限制浪涌电流并防止 OCP 故障。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特