This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:电流采样

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8874
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239311/drv8874-current-sampling

器件型号:DRV8874
主题中讨论的其他器件:DRV8701

大家好、

Q1:客户使用的 DRV8874。 电机的实际电流仅为60mA、但读取电流为120mA。  我可以问是什么原因吗?  DRV8701 μA 的相同电流是正确的、AIPROPI (μ A/A)= 450。  

Q2: 当睡眠较低时、客户使用示波器测量 OUT1和 OUT2、并直接使用50Hz 12V 波形输出。  我想问一下为什么会发生这种情况?

此致、

安妮