主题中讨论的其他器件:DRV8701、
大家好、

Q1:客户使用的 DRV8874。 电机的实际电流仅为60mA、但读取电流为120mA。 我可以问是什么原因吗? DRV8701 μA 的相同电流是正确的、AIPROPI (μ A/A)= 450。
Q2: 当睡眠较低时、客户使用示波器测量 OUT1和 OUT2、并直接使用50Hz 12V 波形输出。 我想问一下为什么会发生这种情况?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、

Q1:客户使用的 DRV8874。 电机的实际电流仅为60mA、但读取电流为120mA。 我可以问是什么原因吗? DRV8701 μA 的相同电流是正确的、AIPROPI (μ A/A)= 450。
Q2: 当睡眠较低时、客户使用示波器测量 OUT1和 OUT2、并直接使用50Hz 12V 波形输出。 我想问一下为什么会发生这种情况?
此致、
安妮
客户在此主题中提到了有关电流不准确性的类似问题、 但问题未解决。
嘿、Annie。
1)我想查看 Vipropi 电压、以便在得出结论之前了解电流的显示情况。 显示错误的原因可能是非常小的电流导致噪声、这就是 ADC 认为传递了120mA 的原因。 Vipropi 非常小、可能会导致误差。
如果是这种情况,那么增加 Ripropi 反过来增加 Vipropi 可能会起作用。 但请注意、更改 Rporpi 也会导致不同的 Itrip。
2) 2)我想看到 nsleep 的波形和输出、以知道发生了什么。
此致!
阿克沙伊
嘿、Annie。
同时、我建议阅读此 Ipropi 常见问题解答以获取更多信息。
此致!
阿克沙伊