This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:智能栅极驱动器故障分析

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239928/drv3256-q1-smart-gate-driver-failure-analysis

器件型号:DRV3256-Q1

您好!

我正在使用两个 TI 智能栅极驱动器(PN DRV3256EPAPRQ1)为电机控制单元执行 FMEDA。 我正在分析会导致意外车辆加速(超过扭矩)的所有故障模式、我发现 TI 编写了这篇很好的文档。  https://www.ti.com/lit/an/slua963b/slua963b.pdf?ts=1687252818028&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

从图中可以看出、智能栅极驱动器的故障和 IGBT 的故障均未被视为过转矩系统故障的可能原因。 我想知道为什么。  

在其他文章(例如 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/44/e3sconf_icmed2020_01062.pdf)中、IGBT 短路故障是导致意外加速的可能原因。  

提前感谢您的支持、

此致、

M.Testoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Testoni:

    由于 DRV3256在 NDA 中、因此我无法讨论公开 e2e 的具体细节。 如果您想了解有关此器件的更多信息、可以 点击 DRV3256-Q1产品页面的"申请更多信息"部分下的"立即申请"按钮。

    此致、

    安东尼·洛迪