This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:驱动单极或双极步进

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8825, DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236421/drv8424-drive-a-unipolar-or-bipolar-stepper

器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件: DRV8825DRV8935

我们想要设计一个控制器来驱动双极步进或单极步进。 单极步进电机采用五根导线。 我们是否可以使用 DRV8424等双极驱动器来驱动单极步进电机? 如果我们将中心抽头连接到 VM (如下图所示)、我们会认为上部 MOSFET 是无用的、而 DRV8424就像单极驱动器一样。 我们是对的吗? 或者是否有任何其他解决方案?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    请查看此应用手册、其中显示了使用步进驱动器驱动单极电机的不同方法。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1.对于5线单极步进电机,每个绕组的中心抽头连接在一起。 我们是否可以忽略中心抽头并直接使用 DRV8424等双极驱动器? 

    2.如果希望与单极(5线)和双极步进电机兼容、是否需要使用四通道半桥驱动器、例如 DRV8932、DRV8935、DRV8955、DRV8844、DRV8847、 和 DRV8412? 
    我看到过其他使用 DRV8825来驱动单极(5线)或双极步进的控制器。 有可能吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    1) 1)是的、您可以忽略应用手册中所示的中心抽头。

    2)如果问题是您只能使用列出的器件、那么不能、因为我们始终会提供更新的器件。 您可以使用双极步进驱动器或半桥、如第3.2节和第3.4节所示

    3) DRV8825是一款双极步进驱动器、可按照第3.2节的建议使用。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1. 当5线单极步进电机由双极驱动器驱动时、我们可以使用慢速衰减模式还是快速衰减模式?  

    2. 尽管我们忽略中心抽头,但实际上连接了两个绕组。  中心抽头线中是否会有电流流过? 会导致问题吗?

    3. 就像我几天前问的、如果中心分路接 VM、我觉得只有低4个 MOSFET 是有效的。 该双极驱动器相当于单极驱动模式。 这种方法是否可行?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    1) 1)是、遵循数据表中的真值表


    2) 2)只要断开 VM 并将其消除、中间抽头中应该没有电流。


    3) 3) 如果使用双极驱动器、则不应将中心抽头连接到 VM、并且正在使用 HS 和 LS FET。 如果使用 LS 驱动器驱动单极驱动器、则可以将中心抽头连接到 VM、并且仅使用 LS FET。 如果使用半桥驱动器、则可以单独控制 LS FET 以旋转单极电机。

    使用5线单极电机时、您无法进行应用手册中所述的半绕组方法。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1. 我阅读了 DRV8935等半桥驱动器的产品说明书。 当两个通道的 LS FET 导通时、其他两个通道的 HS FET 导通。 这与使用双极驱动器(例如 DRV8825)并将单极步进的中心抽头连接到 VM 时的全步进状态非常相似。  唯一的区别是 DRV8935只能导通任何通道的 LS FET。 对吗?

    2. 将来我想测试一下下面两个电路,看看是否有区别。 你认为这是可行的吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    如果使用的是 DRV8825、则不应将中心抽头连接到 VM。 HS FET 用于为 VM 供电。

    如果使用的是 DRV8935、则需控制要打开哪个 FET。 从而控制电机的 LS FET。

    2.在电路1中,只要中心抽头被忽略,就应该起作用。

    在电路2中、似乎您有一个6线单极电机、那么中心抽头不应连接到 VM。

    您也可以每相只使用一半的绕组和中心抽头、并忽略每相另一半绕组。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1. 我按如下方式修改电路2、 您认为它不可行吗?  我想在当前的衰减模式中可能会有问题。

    2. 我再次确认。 当我们忽略中心抽头时、即使实际上连接了两个绕组、您也认为电路1可以工作、可以使用快速或慢速衰减模式。 对吗?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    如果使用双极驱动器、则无法采用电路2中所示的方法。

    抱歉、我与我的团队进行了讨论、电路1 在5线单极电源下不能工作、因为两个中心抽头将短接在一起、输出为第5根导线。 对于6线单极、两个中心抽头都是隔离的并单独输出、因此可以忽略、四线的其余部分用作双极连接。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    根据我们的讨论、我们不能使用 DRV8825或 DRV8424等双极驱动器来驱动5线单极步进。   但我们可以看到一些使用双极驱动器来驱动5线单极步进的示例。 这些情况使我们感到困惑。  我们需要设计一个可以驱动5线单极步进或双极步进的驱动器。 您认为 DRV8935等四路半桥驱动器是否合适?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    您能向我发送一个驱动5线单极电机的双极驱动器的例子吗? 我将向我的团队提出这个问题。

    但半桥驱动器可用于驱动双极步进和单极(中心抽头连接到 VM)。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我跟我的团队跟进。  对5线单极性使用双极步进驱动器会限制许多功能、例如衰减模式和微步进。 我们不建议这样做。

    您可以使用应用手册中的两种方法通过双极步进驱动单极电机、但这两种方法是指6线单极电机。 您将无法将具有内置分度器的驱动器与5线电机配合使用。

    只有分度器由外部处理的半桥驱动器才能驱动双极电机或5线单极电机。 因为所有激活都是从外部处理的。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    这些示例是商用产品。  可能不适合在此进行公开讨论。  我可以通过电子邮件提供您的信息吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们只需要使用全步长或半步长模式。  是否有适当的衰减模式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我相信您不会使用具有5线单极的衰减模式。 只有6线单极能够实现。

    您将无法以半步长模式驱动。 可使用全步进模式、但不建议使用双极驱动器、因此您可能会遇到问题。

    此致!

    阿克沙伊