This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:开路负载故障报告错误

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235782/drv8243-q1-open-load-fault-misreporting

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

我的客户使用的是 DRV8243-Q1、当施加电机负载时、电机驱动器 IC 仍报告开路负载故障。 它们使用高侧再循环。 我让他们探测开关 OUTB 和 VM 波形、如下所示。 我们可以看到 OUTB 电压尖峰仅略高于 VM、因此我们认为报告 OL 是合理的、因为他们没有观察到二极管压降~0.9V。  

CH1 OUTB CH3 VM

L 还检查了它们的负载电流、它高于下拉电流。

您能帮忙分享为什么没有二极管压降吗? 是否有任何器件来调试此开路负载故障错误报告问题?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您的提问。

    1)二极管再循环只应发生死区时间期间(tDEAD)。 我不能确定他们的范围捕获这么短的时间。 因此很难判断它们是否有压降。

    2) 2)如果它们有一些外部电路、则可能会消除二极管压降。 如果没有电机电流、则没有压降。  

    3) 3)使用 nFAULT 捕获 VM 和 OUT1/2波形触发的最佳方法。 某处可以检测到 OLA、但之后没有更多 OLA 条件。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、您好!

    抱歉、我不太明白您的第3点、在这之后没有 OLA 条件是什么意思? 告知客户驾驶过程中总是报告开路负载故障。

    我也让客户分享缩小波形、好像测出的二极管电压只有600mV。  

    谢谢  

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在一两天内进行审查并向您提供反馈、

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、您好!

    您能否提供此问题的最新信息? 谢谢

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    Morita-San 今天不在办公室、但明天他会给您回复。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    显示您将此电子邮件转到了电子邮件、因此现在将关闭它。

    此致、

    瑞安