This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找压电式驱动器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240810/looking-for-a-piezo-driver

主题中讨论的其他器件:DRV2700

您好!

我的客户正在寻找压电式驱动器、他的要求如下。

TI 推荐的任何器件?
VIN = 0V 至10V
VOUT = 0至150V
Iout = 20mA (最大值)

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:


    感谢您与我们联系。 我们推荐 DRV2700。 假设 Vdd 为5.5V、则输入引脚上允许的最大输入电压为5.8V。请参阅数据表中的第6.7节、以查看不同升压电压下的负载电流与升压效率曲线图。


    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sydney,

    感谢您的答复。
    尽管我的客户希望0V 至10V 输入电压范围、但 TI 没有压电驱动器来满足该输入电压范围?

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    TI 没有符合0至10V 输入电压范围的压电式驱动器。 压电式驱动器当前可用的最高 Vin 为5.8V。  

    此致、  

    悉尼诺斯卡特