请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV2700您好!
我的客户正在寻找压电式驱动器、他的要求如下。
TI 推荐的任何器件?
VIN = 0V 至10V
VOUT = 0至150V
Iout = 20mA (最大值)
此致、
平野健
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.