主题中讨论的其他器件: DRV8251EVM、 DRV8251、 DRV8210、DRV8873、DRV8243-Q1
我们使用 DRV8256设计电机电路。 我应该使用哪种电路:高侧或低侧、使用0.051 Ω 感应电阻器测量流经电机的电流并将其合并到 ADC 中? 如果您有一个样片电路、请发送它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 DRV8256设计电机电路。 我应该使用哪种电路:高侧或低侧、使用0.051 Ω 感应电阻器测量流经电机的电流并将其合并到 ADC 中? 如果您有一个样片电路、请发送它。
嘿、铃木山、
如果您以 DRV8251的方式使用 DRV8256、则必须确保电阻器两端的压降不超过此器件的绝对最小额定值。
DRV8210 DS (9.2.4.2详细设计过程)中对此进行了说明。
可以使用的另一种方法是在驱动器输出端添加直列式电流检测。
您还可以尝试使用 DRV8873和 DRV8243-Q1等具有 Ipropi 引脚的器件来测量比例电流。
此致!
阿克沙伊