This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:DRV8256原理图

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8243-Q1, DRV8256, DRV8251EVM, DRV8251, DRV8210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239464/drv8256-drv8256-schematic

器件型号:DRV8256
主题中讨论的其他器件: DRV8251EVMDRV8251DRV8210、DRV8873、DRV8243-Q1

我们使用 DRV8256设计电机电路。 我应该使用哪种电路:高侧或低侧、使用0.051 Ω 感应电阻器测量流经电机的电流并将其合并到 ADC 中? 如果您有一个样片电路、请发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、铃木山、

    DRV8256具有集成的电流检测功能。 是否仍希望在外部实现? 您要实现什么应用?

    我附上一个具有外部放大器的 DRV8251EVM 原理图。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    感谢您的回答。

    DRV8251具有 ISENS 引脚、但 DRV8256具有内部 ISENS 引脚。 DRV8251没有足够的4A 输出电流。

    我要做的应用是监控流过电机的电流。

    请向我们发送您的最佳建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    感谢您的回答。

    DRV8251具有 ISENS 引脚、但 DRV8256具有内部 ISENS 引脚。 DRV8251没有足够的4A 输出电流。

    我要做的应用是监控流过电机的电流。

    请向我们发送您的最佳建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、铃木山、

     我的目标是在星期五之前作出答复。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    我明白了。 提前感谢您。

    此致、此致

    铃木@兔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、铃木山、

    DRV8251可支持高达4.1A 的电流。 这样不起作用吗?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    需要6A 的峰值输出电流。

    此致、此致

    铃木@兔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、铃木山、

    如果您以 DRV8251的方式使用 DRV8256、则必须确保电阻器两端的压降不超过此器件的绝对最小额定值。

    DRV8210 DS (9.2.4.2详细设计过程)中对此进行了说明。

    可以使用的另一种方法是在驱动器输出端添加直列式电流检测。

    您还可以尝试使用 DRV8873和 DRV8243-Q1等具有 Ipropi 引脚的器件来测量比例电流。

    此致!
    阿克沙伊