请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8462EVM
团队、
我们在项目中使用了步进驱动器(DRV8889QPWPRQ1)。
我对步进驱动器有一些问题、能否澄清一下?
- 步进电机输出(端口 A 和 B)上是否有任何推荐的电容器? 最大电容 值是多少? 。 (用于 ESD 目的或 EMC 目的)
2.a)假设我们使用4.7nF 或47nF 的电容器、它会 因浪涌电流而影响 IC 功能。 因为电容器具有低阻抗。
2.b)是否需要 为电容器使用任何串联电阻?
- 是否需要在"STEP"、"DIR"、"DRVOFF"和"NSLEEP"引脚上使用低值电容器(例如22pF 等)进行 EMC 抗扰度测试?
请 就上述几点提供建议。
感谢您的支持