This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:电机输出上的电容

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241885/drv8889-q1-caps-on-motor-outputs

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8462EVM

团队、

我们在项目中使用了步进驱动器(DRV8889QPWPRQ1)。

 

我对步进驱动器有一些问题、能否澄清一下?

 

  1.  步进电机输出(端口 A 和 B)上是否有任何推荐的电容器?  最大电容 值是多少? 。   (用于 ESD 目的或 EMC 目的)

2.a)假设我们使用4.7nF 或47nF 的电容器、它会 因浪涌电流而影响 IC 功能。 因为电容器具有低阻抗。  

2.b)是否需要 为电容器使用任何串联电阻?

  1. 是否需要在"STEP"、"DIR"、"DRVOFF"和"NSLEEP"引脚上使用低值电容器(例如22pF 等)进行 EMC 抗扰度测试?

 

请 就上述几点提供建议。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    谢谢您的支持。 下面是我的答案、顺序与问题相同。

    1.通常使用2.2nF 电容。 例如、我们的 DRV8462EVM 使用1nF。

    主题。 4.7nF 应该没问题、47nF 可能会增加功率耗散。 对于使用最慢输出压摆率设置的较高电容器、将有助于减轻浪涌电流。 只要应用未达到 OCP 或裸片温度升高、47nF 等高容值电容器在需要时可以使用、以缓解 EMI/EMC 测试失败。

    2b. 这些电容器的串联电阻器并不常用。 这不是电气要求。 如果需要、它有助于使用容值较高的电容器限制浪涌电流。

    3.这些引脚不一定需要。 我已经见过客户出于这个目的使用带有这些引脚的100Ω Ω 串联电阻器。 22pF 接地不会有什么坏处。  

    此致、Murugavel