主题中讨论的其他器件:DRV8210、 DRV8832、DRV8231A
您好!
我是否可以知道 DRV8832-Q1或 DRV8210是否可以支持此电子快门规格?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以知道 DRV8832-Q1或 DRV8210是否可以支持此电子快门规格?



您好!
我有几个问题:
通过翻转其端子上的极性、看起来快门是打开和关闭的。 相位/使能(PH/EN)控制接口更适合驱动快门。 在 EN 始终为高电平时切换 PH 引脚可打开和关闭快门。 PH/EN 控制仅在 DRV8210中可用、这就是我推荐它的原因。
如果您对这两款器件中的任何一款有疑问、敬请告知。
此致、
巴勃罗·阿梅特
尊敬的 Henry:
原理图看起来很好。 我唯一的建议是在 VCC 线路中添加一个0.1µF μ F 电容器。
我是否知道是否有其他电机驱动器设备可以满足客户的要求?
另一个替代驱动器是具有4.5V-35V 电源的 DRV8231A、如果您的客户对 DRV8832感到不满。 该器件具有集成电流检测功能。
此致、
巴勃罗·阿梅特