This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:它是否能够支持电子快门

Guru**** 708740 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8210, DRV8832-Q1, DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239639/drv8832-q1-can-it-support-this-spec-for-e-shutter

器件型号:DRV8832-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8210DRV8832、DRV8231A

您好!

我是否可以知道 DRV8832-Q1或 DRV8210是否可以支持此电子快门规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题:

    1. 您的设计中是否需要进行电压调节? 如果没有、DRV8210将是最佳选择。 否则、DRV8832-Q1是唯一的选择。
    2. 电源(VM)和逻辑电源(VCC)要求是什么?  

    通过翻转其端子上的极性、看起来快门是打开和关闭的。 相位/使能(PH/EN)控制接口更适合驱动快门。 在 EN 始终为高电平时切换 PH 引脚可打开和关闭快门。 PH/EN 控制仅在 DRV8210中可用、这就是我推荐它的原因。

    如果您对这两款器件中的任何一款有疑问、敬请告知。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您的设计中是否需要进行电压调节? =>不需要电压调节、但需要恒定电流控制功能、它们的 MCU 只有 GPIO 引脚、不支持 ADC 功能。

    2.电源(VM)和逻辑电源(VCC)的要求是什么? => VM 是5V、Vcc 是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    在这种情况下、DRV8210将工作、但它不具有内置的电流调节功能。 但有一种无需 ADC 即可实现电流调节的方法。 下图显示了连接到 MCU ADC 的电流放大器。 另一种替代方法是将放大器的输出连接到具有与电流限制阈值相对应的外部 VREF 的比较器。 然后、比较器的输出反馈到其中一个 INx 引脚、以创建闭环 控制。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户想要使用具有电流检测功能的 DRV8832。

    我想知道是否有其他可以满足客户要求的电机驱动器器件?

    您能否查看原理图是否可用?

    DRV8832原理图:

    DRV8832 GPIO 波形:

    DRV8832驱动器电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    原理图看起来很好。 我唯一的建议是在 VCC 线路中添加一个0.1µF μ F 电容器。  

    我是否知道是否有其他电机驱动器设备可以满足客户的要求?

    另一个替代驱动器是具有4.5V-35V 电源的 DRV8231A、如果您的客户对 DRV8832感到不满。 该器件具有集成电流检测功能。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 客户将针对此申请使用 DRV8231A。