主题中讨论的其他器件:DRV8210、 DRV8832、DRV8231A
您好!
我是否可以知道 DRV8832-Q1或 DRV8210是否可以支持此电子快门规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以知道 DRV8832-Q1或 DRV8210是否可以支持此电子快门规格?
您好!
我有几个问题:
通过翻转其端子上的极性、看起来快门是打开和关闭的。 相位/使能(PH/EN)控制接口更适合驱动快门。 在 EN 始终为高电平时切换 PH 引脚可打开和关闭快门。 PH/EN 控制仅在 DRV8210中可用、这就是我推荐它的原因。
如果您对这两款器件中的任何一款有疑问、敬请告知。
此致、
巴勃罗·阿梅特
尊敬的 Henry:
在这种情况下、DRV8210将工作、但它不具有内置的电流调节功能。 但有一种无需 ADC 即可实现电流调节的方法。 下图显示了连接到 MCU ADC 的电流放大器。 另一种替代方法是将放大器的输出连接到具有与电流限制阈值相对应的外部 VREF 的比较器。 然后、比较器的输出反馈到其中一个 INx 引脚、以创建闭环 控制。
此致、
巴勃罗·阿梅特