モーターに流れる電流を0.051Ωの検出抵抗を使ってMCUのADConverterを使って取り込みたいと考えています。GNDの前に抵抗をいれるLow 端 でOKでしょうか?
0.051Ωの検出抵抗を使用したMCUのADCインバータを使用して、モータに流れる電流をキャプチャしたいと考えています。GNDの前に抵抗をローサイドに置いても大丈夫ですか μ A?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
モーターに流れる電流を0.051Ωの検出抵抗を使ってMCUのADConverterを使って取り込みたいと考えています。GNDの前に抵抗をいれるLow 端 でOKでしょうか?
0.051Ωの検出抵抗を使用したMCUのADCインバータを使用して、モータに流れる電流をキャプチャしたいと考えています。GNDの前に抵抗をローサイドに置いても大丈夫ですか μ A?
您好!
抱歉,我不明白日语。 我将您的问题翻译成了英语:
我需要在 MCU 中使用 ADConverter 将电流合并到具有0.051 Ω 感应电阻器的电机中。 接地前的低侧电阻器可以吗?
您需要使用带0.051 Ω 传感电阻器的 MCU 上的 ADC 逆变器捕获通过电机的电流。 是否可以在 GND 之前将电阻器放置在低侧?
下面是我的回应:
可以在 IC GND 和硬件上的公共 GND 之间添加检测电阻。 主要限制是电阻器之间的压降不应超过0.3V。 0.3V 是逻辑输入引脚上的最小电压。 \
我希望这可以回答您的问题。
此致、
巴勃罗·阿梅特