This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:DRV8256の使い方 μ A

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239303/drv8256-drv8256

器件型号:DRV8256

モーターに流れる電流を0.051Ωの検出抵抗を使ってMCUのADConverterを使って取り込みたいと考えていますGNDの前に抵抗をいれるLow でOKでしょうか

0.051Ωの検出抵抗を使用したMCUのADCインバータを使用して、モータに流れる電流をキャプチャしたいと考えています。GNDの前に抵抗をローサイドに置いても大丈夫ですか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,我不明白日语。 我将您的问题翻译成了英语:

    我需要在 MCU 中使用 ADConverter 将电流合并到具有0.051 Ω 感应电阻器的电机中。 接地前的低侧电阻器可以吗?

    您需要使用带0.051 Ω 传感电阻器的 MCU 上的 ADC 逆变器捕获通过电机的电流。 是否可以在 GND 之前将电阻器放置在低侧?

    下面是我的回应:

    可以在 IC GND 和硬件上的公共 GND 之间添加检测电阻。 主要限制是电阻器之间的压降不应超过0.3V。 0.3V 是逻辑输入引脚上的最小电压。 \

    我希望这可以回答您的问题。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴勃罗·阿梅特

    谢谢、您的答复。

    我要做的是、将一个0.051Ω Ω 的电流检测电阻连接到低侧、并使用 MCU 的 ADC 测量流过电机的电流。

    具体来说、我想将0.051Ω Ω 置于 PGND 和 GND 之间、并使用 MCU 的 ADC 测量 PGND 和 GND 之间的电压。

    我想发一个电路图、请告诉我如何操作。

    此致  

    铃木@兔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的铃木雅宏:

    您可以通过私人消息共享图表。 把你的鼠标放在我的名字上,然后点击"发送私人消息"。 您共享的任何内容都是私有的、不是公开的。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、铃木正宏:

    我查看了您的原理图并通过私人消息提供了反馈。 我将关闭该主题并将其标记为已解决。 如果您需要进一步的支持、请通过私人消息继续。

    Br、

    巴勃罗·阿梅特