大家好、
客户有以下问题需要您的帮助。
我们最近设计了一个电机电路、令人疯狂的是它可能在使用相同原理图和布局的不同 PCB 上工作或出现短路。
此处提供详细信息:
在没有电机负载的情况下电源短路、看起来同一侧的高电平 FET 和低电平 FET 同时工作。
当信号 PWM 的占空比非常低时、比如1%~2%、它工作正常、我们可以测试 MOSFET 的驱动信号是否正确、当占空比变大时、会出现如上所述的问题。 MOSFET 的驱动信号会变得 混乱、我们无法测试它。
我们在一个 PCB 上得到两个相同电路、它们仅在布局上有所不同。
这里是我们的 原理图 和布局、在这个版本中、它不起作用。



在这个版本中、它运行的很好。



我们在 nSLEEP 引脚上使用了5V 信号。
如果没有 PWM 输入、电路就不会短路。
此致、
安妮