This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:输入 PWM 导致 MOSFET 短路

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241445/drv8701-input-pwm-caused-mosfet-short-circuit

器件型号:DRV8701

大家好、

客户有以下问题需要您的帮助。

我们最近设计了一个电机电路、令人疯狂的是它可能在使用相同原理图和布局的不同 PCB 上工作或出现短路。

此处提供详细信息:

 在没有电机负载的情况下电源短路、看起来同一侧的高电平 FET 和低电平 FET 同时工作。

当信号 PWM 的占空比非常低时、比如1%~2%、它工作正常、我们可以测试 MOSFET 的驱动信号是否正确、当占空比变大时、会出现如上所述的问题。 MOSFET 的驱动信号会变得 混乱、我们无法测试它。

我们在一个 PCB 上得到两个相同电路、它们仅在布局上有所不同。

这里是我们的 原理图 和布局、在这个版本中、它不起作用。

在这个版本中、它运行的很好。

我们在 nSLEEP 引脚上使用了5V 信号。

如果没有 PWM 输入、电路就不会短路。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我认为问题是 IDRIVE 通过 C41连接到 GND (1uF)。 这会导致不正确地将 IDRIVE 引脚上的电阻读取到 GND、从而确定要使用的 IDRIVE。  

    要解决该问题、请移除 C41和 C40并将 IDRIVE 直接连接到 GND、或将电阻连接到 GND、具体取决于下表中所需的灌电流和拉电流。  按照数据表的建议、向 AVDD 添加 C41和 C40。

    我希望这可以解决这个问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特