请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 您好、专家:
对于 IC_CTRL 和 BRG_CTRL、有一个问题。 我的客户在其新项目中使用了 DRV8705-Q1 SPI 版本。
我想与您联系、我们是否可以在 PH/EN 模式下像这样进行配置、从 MCU 的 PWM 输入到 DRV8705-Q1的 IN1/EN、但 IN2/PH 由寄存器控制。 因为客户未将 IN2/PH 连接到 MCU 引脚。
如果需要、如何配置? 是否将 IC_CTRL 寄存器中的 IN2/PH_MODE 位设置为1、并通过 BRG_CTRL 寄存器中的 S_IN2/PH 位控制信号?
谢谢!
温伊登