This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:IC_CTRL 和 BRG_CTRL 相关问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241711/drv8705-q1-question-on-ic_ctrl-and-brg_ctrl

器件型号:DRV8705-Q1

您好、专家:  

对于 IC_CTRL 和 BRG_CTRL、有一个问题。 我的客户在其新项目中使用了 DRV8705-Q1 SPI 版本。  

我想与您联系、我们是否可以在 PH/EN 模式下像这样进行配置、从 MCU 的 PWM 输入到 DRV8705-Q1的 IN1/EN、但 IN2/PH 由寄存器控制。 因为客户未将 IN2/PH 连接到 MCU 引脚。  

如果需要、如何配置? 是否将 IC_CTRL 寄存器中的 IN2/PH_MODE 位设置为1、并通过 BRG_CTRL 寄存器中的 S_IN2/PH 位控制信号?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这样就可以了。  此外、确保对于 PH/EN 模式、将 BRG_CTRL 寄存器中的 BRG_MODE 设置为"01b"。   

    此致、

    瑞安