This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:电压输出

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236332/drv8301-voltage-output

器件型号:DRV8301

大家好、

在数据表中、VGH_X 最大高电压指的是11V。  

我知道 HS FET 上的栅极驱动输出(GH_x)将为 PVDD + GVDD、而 LS FET 上的栅极驱动输出(GL_x)将为 GVDD。  在客户设计中、他们使用12V 电源、栅极驱动输出提供20V 电压、超出数据表中的最大11V。  

这是否正常、应该可以使用?  

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这些栅极驱动输出电压以 FET 的栅极和源极之间为基准、其中源极未接地 (如 高侧 FET)。 只要客户在建议的范围内供电、这应该不是问题。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    你好。

    客户怀疑这可能会损坏 他们正在使用的 MOSFET、因为其最大 VBE 阈值 为20V。 那么、是否有办法可以使所有栅极驱动器输出在高电平状态下均为12V?  

    有什么建议可以分享吗?  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户怀疑这可能会损坏 所使用的 MOSFET,因为其最大 VBE 阈值 为20V。 那么、是否有办法可以使所有栅极驱动器输出在高电平状态下均为12V?  [/报价]

    什么是 VBE、因为我在数据表中找不到它?

    [QUOTE USERID="510099" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236332/drv8301-voltage-output 我明白 HS FET 上的栅极驱动输出(GH_x)将为 PVDD + GVDD、而 LS FET 上的栅极驱动输出(GL_x)将为 GVDD。  在客户设计中、他们使用12V 电源、栅极驱动输出提供20V、超过数据表中的最大11V [/报价]

    如您所知、GVDD 由内部产生并调节至11.5V、因此驱动器不会将 FET 栅极驱动至的拉电流电压超过11.5V、这是为什么会有问题?  

    测量的20V 是从高侧栅极到 GND 测得的、因此不是栅源电压、为11.5V 或更低。  

    告诉客户他们测量错误。 教育他们。

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    如果此处的信息有助于解决客户的问题、请将此主题标记为"已解决"。 如果没有、请告诉我他们还有哪些问题。

    此致!

    戴维斯