This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:UART 协议

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MCF8315A, MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236191/mcf8315evm-uart-protocol

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MCF8315A

您好、TI 团队

我将使用 EVM 板开始评估 MCF8315。 在我发现的文档中、我看到 EVM 上有一个 msp430fr2355 uC、用于将"UART"协议转换为 MCF8315。 是否提供了通过 UART 从 GUI 到 EVM 的说明或协议? 我想使用我自己的简单 GUI 来命令 EVM...

此致、

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、当 J1设置为 PWM 时、I 如何以及如何控制 PWM 值来控制速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。

    EVM 上有一个板载 FTDI 芯片接受 USB 通信并将其转换为 UART、以便板载 MSP430接收信号。 MSP430从此处转换 UART 信号、并将其作为 I2C 信号发送到器件。 不使用 GUI 控制 MCF8315器件的理想方法是使用连接到 EVM 中心的 I2C 桥的微控制器、使用您自己的信号来中断 I2C 线路:

    如果您需要进一步说明、请告诉我!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    看了您的第二个问题、让我进一步看看该问题、并在本周结束前与您联系。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    您可以使用同样位于该通信网桥上的 MCF8315A 中的 SPEED 引脚、通过 PWM 控制速度:

    有关 SPEED 引脚的更多信息、请查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    为了增加 Robert 的响应、在 MCF8315EVM 上、电位器还连接到 MSP430FR2355、该 MCU 使用 ADC 对电压进行采样、并根据电位器电压生成具有不同占空比的 PWM。

    因此、当跳线 J1配置为 PWM 时、您可以简单地使用电位器来控制 MSP430产生的 PWM 的占空比。

    此致、
    埃里克·C·