主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355、 MCF8315A、
您好、TI 团队
我将使用 EVM 板开始评估 MCF8315。 在我发现的文档中、我看到 EVM 上有一个 msp430fr2355 uC、用于将"UART"协议转换为 MCF8315。 是否提供了通过 UART 从 GUI 到 EVM 的说明或协议? 我想使用我自己的简单 GUI 来命令 EVM...
此致、
安德烈亚斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
我将使用 EVM 板开始评估 MCF8315。 在我发现的文档中、我看到 EVM 上有一个 msp430fr2355 uC、用于将"UART"协议转换为 MCF8315。 是否提供了通过 UART 从 GUI 到 EVM 的说明或协议? 我想使用我自己的简单 GUI 来命令 EVM...
此致、
安德烈亚斯
尊敬的 Andreas:
感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。
EVM 上有一个板载 FTDI 芯片接受 USB 通信并将其转换为 UART、以便板载 MSP430接收信号。 MSP430从此处转换 UART 信号、并将其作为 I2C 信号发送到器件。 不使用 GUI 控制 MCF8315器件的理想方法是使用连接到 EVM 中心的 I2C 桥的微控制器、使用您自己的信号来中断 I2C 线路:

如果您需要进一步说明、请告诉我!
此致!
罗伯特