请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 主题中讨论的其他器件:MCF8315A、
目前、我们正在从 MCF8316A 切换到 MCF8315A、我对引脚36 (DACOUT1)和37 (DACOUT2)有疑问。
不使用该引脚时、您是否必须将其保持悬空或将其连接到 GND?
提前感谢、
维布伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.